Veelgestelde vragen

Het nieuwe noodstopetiket ZBY9*20 ( rond 60mm en vervanger voor de ZBY9*30 ) past niet in combinatie met de beschermring ZBZ160*. Wat is hiervoor de oplossing ?

Publicatiedatum: 15 mei 2018

Bij gebruik van beschermring ZBZ160* zal gebruik gemaakt dienen te worden van de grotere uitvoering van de ZBY9*30 ( 60mm ) ofwel de ZBY8*30 ( 90mm ).
 

Bent u geholpen met deze informatie?

Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?

Niet gevonden wat u zocht?

Neem dan contact op met ons Customer Care Center. Ons Customer Care Center kan uw vragen beantwoorden via livechat en telefoon van 8:00 tot 17:00, van maandag t/m vrijdag.