Hoe kan ik de openbare variabelen van een DFB met PL7-PRO opslaan?
De publieke variabelen van een DFB kan met een programma of animatie tabellen worden gewijzigd. Bij het opnieuw laden van programma's, worden deze openbare variabelen terug gezet naar de initialisatie waarden die in de DFB-editor gedefinieerd zijn. Om de gewijzigde waarden te behouden, dient u de S doos van alle betrokken variabelen (in de DFB-editor) te controleren en het systeem bit% S94 in te stellen op 1. De openbare variabelen worden vervolgens opgeslagen.