Veelgestelde vragen

Hoe een SoMove configuratie bestand van een ATV312 of ATV32 te converteren naar ATV320

Publicatiedatum: 02 april 2019

Vanaf de SoMove versie 2.6.3.0 is het mogelijk een bestaand ATV312 of ATV32 configuratie bestand te converteren naar
een ( .psx ) bestand voor een ATV320 frequentie regelaar.





In de bijlage ( attachment ) is deze procedure door middel van screen prints van de SoMove  software stap voor stap aangegeven.   

 

Bent u geholpen met deze informatie?

Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?

Niet gevonden wat u zocht?

Neem dan contact op met ons Customer Care Center. Ons Customer Care Center kan uw vragen beantwoorden via livechat en telefoon van 8:00 tot 17:00, van maandag t/m vrijdag.