Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Wat is het gedissipiëert (verlies) vermogen van een Solid State Relais ?

Het gedissipiëert (verlies) vermogen in een SSR (Solid State Relay) is het product van de actuele belastings stroom in A(mpere)
vermenigvuldigd met de SSR’s specificeerde "on state voltage drop" bij die actuele stroom ( P = ILoad x Vf).

Voorbeeld:

Voor SSM1A120BD, is de 'maximum forward voltage drop' 1.6V en veronderstel dat de SSR uitgangsstroom, de maximale, 20A is,
dan is het gedissipiëert vermogen in de SSR: 32W.

P = ILoad x Vf

P = 20 x 1.6 = 32Watt


Datasheet van de  SSM1A120BD >>

Schneider Electric Netherlands

Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie