Wat is ISO 50001 certificering?
De ISO 50001 certificering is bedoeld voor organisaties om systemen en processen op te zetten die nodig zijn om de energieprestaties en energie-efficiëntie te verbeteren. Het doel van deze certificering is om een energiemanagementsysteem binnen een organisatie te creëren dat zal leiden tot een vermindering van uitstoot van broeikasgassen (CO2) en andere schadelijke milieueffecten terwijl de energiekosten worden beheerst of verlaagd.
NEN over ISO 50001 energiemanagement >
ISO 50001 certificering Schneider Electric >