Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Zijn LC1D80** contactoren aanrakingsveilig en zijn er additionele afschermkappen beschikbaar ?

De aansluitingen van de contactoren LC1D80**, voldoen aan de IP20 beschermingsgraad conform de norm  IEC 60529: "bescherming tegen bereikbaarheid met een vinger van de hand".

Deze norm gaat uit van een metalen vinger object met een diameter van 12,5 mm welke geen contact kan maken met onder spanning staande delen.

Een vinger is niet hard en enigszins vervormbaar, dus met een dunne vinger zouden er misschien metalen delen waar spanning op staat aangeraakt kunnen worden.

Er zijn dehalve door deze contactoren geen additionele afschermingen beschikbaar.

Schneider Electric Netherlands

  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings