Wat is de betrouwbaarheid van KNX?
Het KNX systeem is al tientallen jaren wereldwijd bewezen en is in meer dan 100.000 residentiële en commerciële gebouwen geïnstalleerd.
Het eenvoudige systeem platform werken fail-safe.
Een centrale unit heb je niet nodig, de intelligentie zit in de componenten zelf.
Indien je een van de componenten verwijderd dan is het systeem nog steeds volledig functioneel.
Door middel van een batterij back-up is bedrijfszekerheid gewaarborgd, zelfs in geval van tijdelijke uitval van de netspanning.