Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Welk type XPS veiligheidsrelais dient gebruikt te worden in combinatie met XCSDM gecodeerde magnetische veiligheids schakelaars ?

Introductie
Gecodeerde magneet schakelaars worden toegepast om afschermingen en hekwerken van gevaarlijke zone’s te monitoren.
Ze moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de norm EN/ISO14119  met betrekking tot vergrendelingssystemen.

Installatie
Om aan deze norm te voldoen, moet aan twee hoofdvereisten worden voldaan:
Dynamische bewaking van twee N/C en N/O contacten, alleen XCSDM*5***-producten hebben deze contacten en dienen beide te worden gebruikt.
XPSDM, XPSMP of XPSMCM Preventa veiligheidsrelais/modules kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met XCSDM*5*** Preventa gecodeerde magnetische veiligheidsschakelaars vanwege de specifieke schakelafstanden van dit product.

Uitzondering voor de XCSDM*7***:
XCSDM*7*** gecodeerde magneet schakelaars worden niet meer geadviseerd voor veiligheids toepassingen, omdat ze niet voldoen aan de huidige standaard (deze producten zijn ontwikkeld om te voldoen aan de verouderde machinemarkt, voordat norm EN/ISO14119 tot stand kwam).

Belangrijke opmerking
Let op:  Voor gecodeerde mangeet schakelaars met 3 contacten, mag het 3e contact ( GY-PK ) nooit uitbedraad worden naar het XPSDM*  veiligheidsmoduul,   deze is bedoeld als signalerings contact     ( naar bijvoorbeeld een PLC ).

Alternatief
De XCSDMP70** is te combineren met, bijvoorbeeld, het XPSAF**** veiligheids moduul, zie het voorbeeld in de product bijsluiter ( zie bijlage )

Schneider Electric Netherlands

bijlage(n)
XCSDMC DMP DMR instruction leaflet.pdf [545.04 KB]
Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings