Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Is de ZelioSoft 2 software compatible met Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10 ?

ZelioSoft 2 V5.0,  is compatible met de volgende Windows versies:
  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows 8.1 32bit
  • Windows 8.1 64bit
  • Windows 10 32bit
  • Windows 10 64bit
Historische Versies van ZelioSoft 2
Sinds ZelioSoft2 V4.5, is deze compatible met Vista and Windows 7. echter, de meeste installaties van Vista en Windows 7 zijn 64-bits en Zeliosft2 V4.5 was echter niet voorzien van een 64-bits driver.

Note: V4.5 is niet compatible met Windows8.
Zeliosoft 2 V4.6 was gereleased in juni 2015 , en is compatible met Vista, Windows 7, Windows 8 en is inclusief de 64 bit driver.

ZelioSoft is gratis te downloaden van onze site: https://www.se.com/nl/nl/product-range/542-zelio-soft/

Schneider Electric Netherlands

Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings