Hoe te handelen op een onderbreking in het upgradeproces van de Masterpact MTZ Micrologic unit ?
Er zijn diverse scenario's mogelijk als het upgradeproces wordt onderbroken:
1) Upgrade van digital module:
Als er tijdens de upgrade van een digital module een onderbreking optreedt, herstart u met Ecostruxure power commission software het proces vanaf het begin, geen specifieke problemen.
2) Upgrade van firmware:
- Als de onderbreking optreedt nadat de firmware in het geheugen is gedownload (eerste fase) en de Base Unit is nog steeds geactiveerd, wordt de
firmware-upgrade voortgezet.
- Als de firmware-upgrade wordt onderbroken tijdens het schrijven van de firmware in FLASH, probeer dan het upgradeproces te herstarten met
Ecostruxure power commission software . Indien dit niet werkt, moet er contact worden opgenomen met Schneider Electric Service.
- Als er zich een probleem voordoet nadat het upgradeproces is voltooid, kan er met EcoReach een firmware-upgrade of -downgrade worden uitgevoerd.
NB: Dit wordt niet automatisch gedaan door de Base Unit, maar moet met Ecostruxure power commission software gerealiseerd worden.