Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Hoe wordt een PID regeling ingesteld op een Altivar ATV320 regelaar ?

Product serie:
ATV320, Altivar 320

Doelstelling:
Hoe druk, temperatuur of stroming in een systeem gestabiliseerd te houden

Oplossing:
Druk op de jogdial op het display van de regelaar en selecteer ConF >> FULL >> Fun->> Pid- .
Selecteer, bijvoorbeeld AI3, voor parameter PiF [PID feedback ass.]

- Stel parameter PiF1 in op de minimale terugkoppel waarde  ( Min PID feedback ) met een waarde tussen 0 en PiF2 [Max PID feedback]
- Stel parameter PiF2 in op de maximale terugkoppel waarde  ( Max PID feedback ) met een waarde tussen, ingesteld op, PiF1 en 32.767 [Max PID feedback]

- Stel parameter PiP1 in op de minimale proces waarde ( Min PID reference ) met een waarde tussen PiF1 [Min PID feedback] en PiP2 [Max PID reference]
- Stel parameter PiP2 in op de maximale proces waarde  ( Max PID reference ) met een waarde tussen, ingesteld op, PiP1 en de waarde ingesteld op PiF2 [Max PID feedback]

- Stel parameter Pii [Act.Internal PID ref.], indien gewenst in op YES ( standaard staat deze op nO, zie hiervoor de programmeer handleiding op blz. 210 en 206 )
- Stel parameter rPi [Internal PID ref.] in op de gewenste waarde tussen PiP1 [Min PID reference] en PiP2 [Max PID reference]

De Min/Max PID referentie en PID terugkoppeling zijn afhankelijk van het bereik van de gebruikte transducer.
De parameter Pii [Act.internal PID ref.] activeert de interne drempel (set point). De parameter rPi [Internal PID ref.] is de instelling waar omheen geregeld wordt.

Voorbeeld:
Een transducer met een analoge uitgang 4 ... 20mA en een bereik van 0 ... 100PSI ( 0 ...  6.9 bar ) bedraad tussen AI3 en COM
waarbij geregeld moet worden rond de 40PSI ( 2.75 bar ) zal de volgende instellingen dienen te hebben:
PIF - AI3
PIF1 - 0
PIF2 - 100
PIP1 - 0
PIP2 - 100
PII - yes
RPI - 40

Rond deze instelling 40PSI ( 10.4mA feedback) wordt geregeld in het systeem gebaseerd op een 4 ... 20mA signaal op AI3.
Feedback ( terugkoppeling < 10.4mA zal de uitgangsfrequentie van de regelaar verhogen.
Feedback ( terugkoppeling > 10.4mA zal de uitgangsfrequentie van de regelaar verlagen.
Als de werking van de regelaar tegengesteld dient te zijn, stel de parameter PiC [PID correct.reverse] in op YES

In de bijlage het hoofdstuk "PID regulator" uit de ATV320 Programming Manual

De volledige ATV320 Programmeer handleiding is te downloaden van:
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATV320_Programming_Manual_EN_NVE41295_03.pdf&p_Doc_Ref=NVE41295

Schneider Electric Netherlands

bijlage(n)
ATV320_NVE41295_01 PID Regulator.pdf [192.45 KB]
Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings