Hoe de snelheid via drukknoppen in te stellen bij de Altivar ATV320 frequentie regelaar met 2 draadssturing
ATV320 instellingen +/- snelheid met 2 draadssturing ( tCC = 2C )
De volgende parameters dienen te worden gewijzigd :
In menu “FULL” wijzig parameter “LAC” in “Adv”
In menu “FULL” parametergroep “CtL-“
verander parameter “rFC” “Fr2”
verander parameter “Fr2” in “Updt”
In menu “FULL“ parametergroep “Fun-“
Check bij subparameter “PSS-” :
parameter “PS2-“ dient op “nO” te staan
parameter “PS4” dient op “nO” te staan
Bij subparameter “uPd-“:
wijzig hier parameter “uSP“ in “Li3” ( of Li5 i.c.m. LI6 )
wijzig hier parameter “dSP” in “Li4” ( of LI6 i.c.m. LI5 )
parameter “Str” staat standaard op “nO” ( geen opslag van de snelheidsreferentie )
indien opslag van deze snelheidsreferentie gewenst is:
verander dan parameter “Str” in “rAM” opslag zolang er spanning staat op de ATV
of :
verander parameter “Str” in “EEP” opslag ook als geen spanning staat op ATV
De snelheidreferentie wordt nu bepaald door logische ingang Li3 (verhogen) en Li4 (verlagen)
of de combinatie LI5 / LI6.
Let op ! De logische ingangen LI* in de handleiding verwijzen naar de digitale ingangen DI* op het aansluitblok in de regelaar.
Terug naar de fabrieksinstellingen:
In menu “ConF” parametergroep “FCS-” :
parameter “FrY” instellen op ”ALL’’ “
parameter “GFS” instellen op “YES”
De LED “CONF” ( links onder op het display ) en “VALUE” knipperen, houdt de ronde knop
minimaal 2 seconden ingedrukt totdat deze niet meer knipperen.
Als nu de knop losgelaten wordt, verschijnt weer GFS in het display en kan met 3 x drukken op de ESC – knop terug gekeerd worden naar de rdY – stand ( ready ) ofwel: bedrijfsklaar.
PDF - file van bovenstaande >> zie bijlage