Wat is de signalerings volgorde van de ZBRV1 visualisatie unit?
Wanneer de visual feedback unit ZBRV1 is gekoppeld aan een ZBRT1-zender en de toets wordt ingedrukt, knippert de visuele feedback 2 keer. (30ms aan, 30ms uit, 30ms aan). Wanneer de visuele feedback unit is gekoppeld aan een ZBRT2-zender en op de toets wordt gedrukt knippert de visuele feedback 2 maal en knippert 2 maal wanneer de toets wordt ontgrendeld. Het verschil in signalering ligt enkel tussen het soort zender en is niet gekoppeld aan het type ontvanger.
Let op: De visual feedback unit ZBRV1 kan alleen worden toegepast met een ontvanger module ZBRR* versie V2.2 of hoger, relay antenne ZBRA1 versie V3.3 of hoger en ZBRN* (Harmony Hub) versie V3.32 of hoger.