Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Hoe een Altivar frequentieregelaar of softstarter met Profinet of Profibus module te laten communiceren met een PLC van een andere fabrikant?

De Altivar frequentieregalaars ATV320, ATV340, ATV600, ATV900 en ATS480 softstarters kunnen met een communicatie optie module onder andere over Profinet ( behalve ATS480 ) of Profibus communiceren met PLC's van andere fabrikanten.

De Profinet module VW3A3627 en Profibus DP module VW3A3607 zijn geschikt voor de ATV320, ATV340, ATV600 en ATV900 series frequentie regelaars.

De Profibus DP module VW3A3607 is geschikt voor de ATS480 serie softstarters.

Let op: De ATV320 compact serie frequentieregelaars met de referentie eindigend op "C" dienen voorzien te worden van de communicatie moduul adapter VW3A3600.

Profibus DP manuals:
ATS480 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 Gebruikershandleiding | Schneider Electric (se.com)

ATV900 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 Gebruikershandleiding | Schneider Electric (se.com)

ATV600 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 Gebruikershandleiding | Schneider Electric (se.com)

ATV340 PROFIBUS DP Manual : VW3A3607 Gebruikershandleiding | Schneider Electric (se.com)

ATV320 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 Gebruikershandleiding | Schneider Electric (se.com)

Profinet manuals:
ATV900 PROFINET Manual: VW3A3627 Gebruikershandleiding | Schneider Electric (se.com)

ATV600 PROFINET Manual - VW3A3627 Gebruikershandleiding | Schneider Electric (se.com)

ATV340 PROFINET Manual : VW3A3627 Gebruikershandleiding | Schneider Electric (se.com)

ATV320 PROFINET Manual - VW3A3627 Gebruikershandleiding | Schneider Electric (se.com)

Schneider Electric Netherlands

Ontdek meer
Product:
Productfamilie
Ontdek meer
Product:
Productfamilie
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings