Wat is SF6 gas?
SF6 gas, ook wel bekent als zwavelhexafluoride, is een geur- en kleurloos gas. Tot begin van de 21ste eeuw werd SF6 gas op grote schaal gebruikt voor vele toepassingen, waaronder isolerend glas en in zolen van tennisschoenen. Wegens de negatieve impact als één van de zwaarste broeikasgassen zijn deze toepassingen van SF6 gas inmiddels verboden in de EU.
SF6 gas is populair door de isolerende en stroomonderbrekende eigenschappen, thermische capaciteit en stabiliteit. Het is ook inert, niet-ontvlambaar en volledig niet-giftig in zijn pure vorm. De hoog isolerende eigenschap van SF6 gas maakt het mogelijk om de omvang van schakelapparatuur aanzienlijk te verkleinen, cruciaal voor de vele krappe ruimtes.
Lees meer over SF6:
Algemeen -->