Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Hoe kan [Catch on the fly] ( draaiend hernemen ) FLr ingesteld worden op ATV320 ( of ATV32 ) ?

Uitgifte:
Hoe schakel je 'catch on the fly' in op een ATV320 of ATV32

Productlijn:
Altivar Machine ATV320, ATV32

Omgeving:
Alle modellen, alle serienummers

Oorzaak:
Vereist om de aandrijving te helpen draaien terwijl de motor nog draait na een herstart.

Resolutie:

Druk op ENT (groen, frontaal) op ATV320 en ga naar CONF > FULL > FLT- > FLr-, druk nogmaals op ENT:
FLr [Catch on the fly] = Instellen op YES

Druk op ENT (Gray Fontal dial) op de ATV32 en ga naar CONF > FULL > FUN- > FLT- > FLr-, druk nogmaals op ENT:
FLr [Catch on the fly] = Instellen op YES

Deze functie wordt gebruikt om een soepele herstart mogelijk te maken als het uitvoeringscommando wordt behouden na de volgende gebeurtenissen:
- Verlies van de stroomvoorziening of ontkoppeling.
- Opheffen van gedetecteerde fout of automatische herstart.
- Vrijloopstop.

De snelheid van de aandrijving wordt hervat vanaf de geraamde snelheid van de motor op het moment van de herstart, en volgt vervolgens de helling naar de referentiesnelheid.

Opmerking: deze functie vereist 2-draads besturing.

Schneider Electric Netherlands
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
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings