Wat is het verschil tussen de Icu-stroom en Ics-stroom van een beveiligings automaat?
Icu - (Ultimate Current bij kortsluiting).
Volgens de IEC normering dient een automaat de Icu waarde te kunnen afschakelen, maar is het toegestaan dat deze vervolgens niet meer volledig inzetbaar is, ofwel dient de automaat dan mogelijk na controle te worden vervangen.
Maar omdat een kortsluitstroom praktisch vaak niet tot deze maximaal toegestane grenswaarde voor kortsluiting komt is er een indicatie van Ics.
De Ics waarde - (Service Current bij kortsluiting).
De automaat dient deze waarde meervoudig (in totaal binnen 3 norm gerelateerde test schakelacties) te kunnen afschakelen en vervolgens ook nog steeds volledig inzetbaar te zijn.
Beide indicaties geven dus de kwaliteit van de betreffende circuit breaker aan, veelal is er opgave van de relatieve verhouding tussen Icu en Ics.
Voorbeeld:
Icu=100% Ics: De automaat kan 3 maal de cyclus omschreven in de normering ((O - t - CO) uitvoeren en is hierna nog steeds inzetbaar
Icu=50% Ics: De automaat kan 3 maal de cyclus omschreven in de normering ((O - t - CO) uitvoeren op 50% van de opgegeven maximale waarde.
Wanneer de Ics waarde dus laag is kan het dus zijn dat een automaat na het afschakelen van 1 a 2 maximale kortsluitstromen dient te worden vervangen.
Icu is overigens een waarde van toepassing op applicatie in de industrie, wanneer het niet om een industrie toepassing gaat geeft men een waarde van Icn op.
In algemene zin is kan een automaat dus meervoudig lagere kortsluitstromen afschakelen. Hoe vaak is dus afhankelijk van de waarde van de kortsluitstroom en praktisch dus moeilijk vast te stellen.
Een aantal electronische beveiligingen in het Schneider Electric aanbod vermogensoutomaten kan, omdat de kortsluitstromen in het geheugen van de tripunit worden opgeslagen, een voorspelling doen van de nog beschikbare capaciteit. Dit geeft u meer zekerheid en maakt het onderhoud aan uw electrische installatie een stuk makkelijker.
In bovenstaande informatie zijn niet alle normtechnische voorwaarden opgenomen. Gedetailleerde aanvullende informatie en kunt u terugvinden in de norm IEC 60947-2.