Wat is de vervanging voor het Preventa XPSDME veiligheidsmoduul ?
| Commerciële referentie | Vervanging commerciële referentie |
|---|---|
| XPSDME1132 | XPSUDN13AP |
| XPSDME1132P | XPSUDN13AP |
| XPSDME1132TS220 | XPSUDN13AP |
Vervanging/vervanging volgens de klemmenstrook:
Bedrading gecodeerde magnetische schakelaars diagram XPSDME & XPSUDN
Bedrading gecodeerde magnetische schakelaars in serie* diagram XPSDME & XPSUDN
⚠ LET OP ⚠
De in deze documentatie verstrekte informatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die in deze documentatie zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als substituut voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of de betrouwbaarheid van deze producten te bepalen voor specifieke gebruikerstoepassingen. Het is de taak van deze gebruikers of integratoren om de relevante en volledige risicoanalyse, evaluatie en tests van de producten met betrekking tot de relevante specifieke toepassing of het gebruik ervan uit te voeren. Schneider Electric noch een van zijn dochterondernemingen of dochterondernemingen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de informatie in deze handleiding. Als u suggesties voor verbeteringen of wijzigingen hebt of fouten hebt gevonden in deze publicatie, gelieve ons dan te verwittigen.
U gaat ermee akkoord om het geheel of een deel van dit document niet te reproduceren op om het even welk medium voor een ander dan voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, zonder de schriftelijke toestemming van Schneider Electric. U gaat er ook mee akkoord om geen hypertext links te maken naar dit document of naar zijn content. Schneider Electric verleent geen enkel recht of licentie voor het persoonlijke, niet-commerciële gebruik van het document of de content ervan, tenzij voor een niet-exclusieve licentie om het te raadplegen op een "as is" basis en op eigen risico. Alle andere rechten zijn voorbehouden.
Bij de installatie en het gebruik van dit product moeten alle relevante nationale, regionale en lokale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Om veiligheidsredenen en om de naleving van gedocumenteerde systeemgegevens te helpen garanderen, mag alleen de fabrikant reparaties aan componenten uitvoeren.
Bij het gebruik van hulpmiddelen voor toepassingen met technische veiligheidseisen moeten de relevante instructies worden opgevolgd.
Het niet gebruiken van software van Schneider Electric of goedgekeurde software in combinatie met onze hardwareproducten kan leiden tot letsel, schade of onjuiste bedrijfsresultaten.
Als u deze informatie niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
© 2021 van Schneider Electric. Alle rechten voorbehouden.