Wat is het verschil tussen een 1-fase en een 3-fase hoofdschakelaar?
Een 1-fase hoofdschakelaar wordt gebruikt voor elektrische installaties met één fase. Dit is het geval als er slechts één leiding met stroom de woning binnenkomt vanuit de hoofdaansluiting. Je hebt een 3-fase hoofdschakelaar nodig voor voor elektrische installaties met drie fasen.
Het belangrijkste verschil tussen deze twee type hoofdschakelaars is dat een 3-fase hoofdschakelaar een grotere hoeveelheid stroom kan verwerken vergeleken met een 1-fase hoofdschakelaar.
Is er een 1-fase aansluiting en wil je een toepassing met een 3-fase hoofdschakelaar gebruiken? Dan kan je een verzwaring van de netaansluiting aanvragen bij de lokale netbeheerder.
Het belangrijkste verschil tussen deze twee type hoofdschakelaars is dat een 3-fase hoofdschakelaar een grotere hoeveelheid stroom kan verwerken vergeleken met een 1-fase hoofdschakelaar.
Is er een 1-fase aansluiting en wil je een toepassing met een 3-fase hoofdschakelaar gebruiken? Dan kan je een verzwaring van de netaansluiting aanvragen bij de lokale netbeheerder.