Wat is installatiemateriaal?
Installatiemateriaal omvat alle producten en componenten die nodig zijn voor het veilig en efficiënt aanleggen, uitbreiden of aanpassen van elektrische installaties in woningen, kantoren of industriële omgevingen. Denk hierbij aan schakelmateriaal, kabels, lasdozen, opbouwdozen, groepenkasten, werklampen en bevestigingsmaterialen.
Bij Schneider Electric vind je een breed assortiment installatiemateriaal, waaronder:
- Advanced Groepenkasten voor een vlotte installatie en maximale veiligheid. Volledig afgestemd op het gebruik van modulaire componenten van Resi9
- Mureva opbouwdozen, behuizingen en stopcontacten voor robuuste, waterdichte toepassingen binnen en buiten
- Merten sokkels en schakelmateriaal voor stijlvolle afwerking
Deze materialen zijn essentieel voor een veilige elektrische installatie volgens de geldende normen, zoals de NEN1010 en IEC-richtlijnen.