Van Wezel: Belangrijke data uit het klantverhaal
Snellere werkprocessen en efficiënter klantcontact.
Verbeterd overzicht van prijs, beschikbaarheid en orders.
Direct toegang tot opleidingen.

Van Wezel richt zich op innovatie en duurzaamheid in de installatiebranche en speelt in op de toenemende behoefte aan hernieuwbare energie. Klanten vragen namelijk steeds vaker om oplossingen zoals energieverdelers voor zonnepanelen, laadpalen en de integratie van opslagbatterijen. Ook zetten ze dit soort oplossingen in op eigen terrein. Zonne-energie wordt opgewekt via het dak boven kantoor en werkplaats, en laadpalen voorzien elektrische auto’s van stroom. Dankzij een slimme energieverdeler wordt de energie optimaal benut voor bezoekers, klanten en intern gebruik.
Nick Antens, medewerker bedrijfsbureau
Getuigenis Van Wezel
”Met mySchneider hebben we een krachtig platform dat echt alles samenbrengt. Als een klant bijvoorbeeld vraagt of een specifieke verdeler vóór een bepaalde datum geleverd kan worden, kunnen we dat direct checken. Geen losse telefoontjes of e-mails meer, dit scheelt enorm veel tijd.”
Oplossingen waar Van Wezel gebruik van maakt
Dit is mySchneider, jouw persoonlijke portaal
Log in voor efficiënt orderbeheer, prijs en beschikbaarheid, productinformatie, 24/7 klantenservice, trainingen en opleidingen.
Wat is Van Wezel?
Van Wezel bevindt zich als paneelbouwer in de installatiebranche. Zij richten zich op innovatie en duurzaamheid en spelen in op hernieuwbare energie. Van Wezel is gespecialiseerd in energieverdelers, railkokers en motor control centers (MCC).
Waar gebruikt Van Wezel mySchneider voor?
Door gebruik te maken van mySchneider, heeft Van Wezel een verbeterd overzicht van producten, prijzen, beschikbaarheid en bestellingen. Dit leidt tot snellere werkprocessen en efficiënter klantcontact.