Bevorder de veiligheid van de gebruikers in een gebouw tijdens kritieke situaties. Schneider Electrische noodverlichtingsoplossing is er niet alleen in decentrale, maar ook in centrale noodverlichting. De Exiway noodverlichtingsoplossing van Schneider is daarnaast beschikbaar in zelftestende (Activa) en adresseerbare (Dicube)systemen. Door het gebruik maken van slimme noodverlichting bevorderd u niet alleen de veiligheid, maar verlaagd u ook de onderhoudskosten van uw noodverlichtingsinstallatie.
Wist u dat het ontwerp van de armaturen het mogelijk maakt om onderhoud en installatie eenvoudig uit te voeren met het klik-systeem. Hierdoor is het gebruik van schroeven niet nodig.
Wist u dat de Exiway noodverlichtingssystemen eenvoudig te integreren zijn in uw gebouwbeheersysteem.
Wist u dat u volgens wet- en regelgeving verplicht bent goed werkende noodverlichtingsinstallatie te hebben in uw gebouw? Als gebouweigenaar bent u aansprakelijk voor schade aan personen als uw noodverlichtingsinstallatie niet heeft gewerkt.
Voordelen van Exiway noodverlichting
(De)centrale verlichting
Schneider Electric's Exiway noodverlichtingsarmaturen zijn er in alle vormen en maten. Alle armaturen worden gevoed doormiddel van een LiFePO4-batterij. De (de)centrale armaturen zijn er in 2 verschillende versies, zelftestend en adresseerbare armaturen. Exiway Trend als zelftestende armatuur, Smartled als adresseerbare armatuur. De Smartbeam kan ingezet worden als opbouw- of inbouw noodverlichtingspot. Exiway Smartduo is specifiek geschikt voor ruimtes met hoge plafonnen of hoge risico gebieden.
Anti-paniek verlichting
Vluchtrouteaanduiding
Adresseerbare systemen
-
Altijd in contact
Bevorder de veiligheid van uw noodverlichtingsinstallatie door altijd in contact te blijven met uw installatie. Dit kan doormiddel van Exiway DiCube, het adresseerbare noodverlichtingsysteem. -
Volledige integratie in BMS
Met dank aan het Dali protocol en de integratiemogelijkheden, is het DiCube systeem te integreren in uw BMS. Hierdoor is eenvoudig monitoring en het halen van data over uw noodverlichtingsinstallatie mogelijk. -
Schaalbaarheid
Wilt u in de toekomst uw gebouw uit- of verbouwen? Met het Exiway DiCube adresseerbaar noodverlichtingssysteem van Schneider Electric is het mogelijk om op te kunnen schalen. -
Testen en rapportages
Vereenvoudig uw onderhoud en sla testresultaten automatisch op doormiddel van uw Exiway DiCube systeem. -
Wist u dat?
Adresseerbare noodverlichting zowel decentraal als centraal mogelijk is. -
Ontdek Dicube
Met Exiway DiCube Systeem kunt u uw noodverlichting automatisch testen, rapporteren en bewaken. -
Connectiviteit
Via uw Smartphone of PC
Altijd in contact
Bevorder de veiligheid van uw noodverlichtingsinstallatie door altijd in contact te blijven met uw installatie. Dit kan doormiddel van Exiway DiCube, het adresseerbare noodverlichtingsysteem.
Volledige integratie in BMS
Met dank aan het Dali protocol en de integratiemogelijkheden, is het DiCube systeem te integreren in uw BMS. Hierdoor is eenvoudig monitoring en het halen van data over uw noodverlichtingsinstallatie mogelijk.
Schaalbaarheid
Wilt u in de toekomst uw gebouw uit- of verbouwen? Met het Exiway DiCube adresseerbaar noodverlichtingssysteem van Schneider Electric is het mogelijk om op te kunnen schalen.
Testen en rapportages
Vereenvoudig uw onderhoud en sla testresultaten automatisch op doormiddel van uw Exiway DiCube systeem.
Wist u dat?
Adresseerbare noodverlichting zowel decentraal als centraal mogelijk is.
Ontdek Dicube
Met Exiway DiCube Systeem kunt u uw noodverlichting automatisch testen, rapporteren en bewaken.
Connectiviteit
Via uw Smartphone of PC