Chat

-
Dubbele elektrische isolatie
Extra laag aan beveiliging tegen lekstromen. -
Antimicrobieel additief
Voorkomt microbiële groei op de drukknop getest volgens internationale norm ISO 21702 -
Ø30mm verzonken drukknop
Makkelijker schoon te maken en beschermd tegen de meeste desinfecterende middelen -
IP-rating
De drukknoppen hebben een IP-waarde van IP69K wat beschermd tegen het binnendringen van water onder hoge druk en bestand is tegen hoge temperaturen.
Dubbele elektrische isolatie
Extra laag aan beveiliging tegen lekstromen.
Antimicrobieel additief
Voorkomt microbiële groei op de drukknop getest volgens internationale norm ISO 21702
Ø30mm verzonken drukknop
Makkelijker schoon te maken en beschermd tegen de meeste desinfecterende middelen
IP-rating
De drukknoppen hebben een IP-waarde van IP69K wat beschermd tegen het binnendringen van water onder hoge druk en bestand is tegen hoge temperaturen.
Een belangrijke innovatie voor uw opens in new Window