Energiemonitoring
Wist je dat het mogelijk is om je kantoor 24/7 in de gaten te houden? Met realtime energiemonitoring op afstand krijg je niet alleen inzicht in jouw energieverbruik, maar krijg je ook meldingen van alle afwijkingen. Hierdoor kun je besparende maatregelen nemen en direct ingrijpen waar en wanneer dat nodig is. Hoe Smart is dat? Realiseer het heel eenvoudig, door een energiemeter, zoals de PowerTag, te plaatsen in je paneel. Dankzij een handige app of dashboard heb je alles in één overzicht bij de hand. Dat is nog eens Smart.

Je verdeler maak je eenvoudig Smart door het plaatsen van een energiemeter. Schneider Electric heeft in haar brede assortiment energiemeters, onder andere, de allerkleinste draadloze energiemeter ter wereld: de PowerTag.

De PowerTag is eenvoudig op de bestaande automaat te bevestigen, meet het verbruik per groep en stuurt de data door naar een communicatiemodule. Deze communiceert vervolgens data naar een handig overzicht in een dashboard of app. Zo heb jij altijd alle informatie bij de hand. Dat is Smart.
Smart panel oplossingen: slimme energiemeters
- PowerLogic™ PowerTag Energy Sensors

PowerLogic™ PowerTag Energy Sensors
PowerLogic™ PowerTag Energy Sensors Acti9 iEM2000 Energy Meters 
Acti9 iEM2000 Energy Meters
Acti9 iEM2000 Energy Meters Acti 9 iME 
Acti 9 iME
Acti 9 iME Acti9 iEM3000 Energy Meters 
Acti9 iEM3000 Energy Meters
Acti9 iEM3000 Energy Meters
Dat is Smart. Een brochure.
Meer weten over Smart Panels en het verbeteren van je energiemeting? Bekijk de brochure met alle informatie over load balancing, energiemonitoring en overspanningsbeveiliging.
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.