Én million liter vann. Så mye avløps- og regnvann går gjennom VandCenter Syds renseanlegg Ejby Mølle Renseanlage i utkanten av Odense – hver eneste time. Ut kommer rent vann, som slippes ut i Odense Å. Elva slynger seg gjennom anlegget som ble etablert i 1908.
Schneider Electric har levert utstyr og rådgivning til vannverket i flere tiår. Senest vant energieffektiviseringsselskapet et anbud om å levere utstyr til et strømforsynings- og automasjonsanlegg til VandCenter Syds største renseanlegg Ejby Mølle, hvor pumpeanlegget har gjennomgått en større renovering. I dag er anlegget helautomatisert og overvåket ved hjelp av en rekke komponenter som samler inn, analyserer, lagrer og visualiserer data.
- Det er viktig for oss at vi driver alle deler av anlegget vårt så effektivt som mulig. At vi tar hensyn til vannkvalitet og lovverk, men også at vi bruker minst mulig energi. Tidligere måtte vi ut og sjekke pumpene manuelt. I dag kan vi overvåke alt via datamaskiner og telefoner, sier Anders Hjadstrup Hansen, som er prosjektleder i VandCenter Syd. Han har ansvar for integrering av IT og automatisering i selskapet.
Tverrsnittsdata gir oversikt
Anlegget som har kostet i størrelsesorden 50 millioner DKK, har vært i drift siden slutten av 2019. I tillegg til at løsningen kan optimere driften, fungerer den også sammen med de andre løsningene i VandCenter Syd via Schneider Electrics komplette, sammenhengende, innovative løsninger; EcoStruxure. At løsningene «snakker sammen» er med på å gi mye bedre oversikt og dermed optimalisere det betydelige energiforbruket som kreves for å rense vannet.
- Vi har nå også begynt å analysere dataene våre i tverrsnitt, på en måte vi ikke har gjort før, og vi jobber allerede med kunstig intelligens og maskinlæring, som forteller oss ting vi ikke kan se med det blotte øyet. Den utviklingen er nødvendig for å fortsette vår positive utvikling, sier Anders Hjadstrup Hansen fra VandCenter Syd.
For eksempel kan man hente ut data fra transformatorer og overvåke effektbrytere for energiforbruk. Kombinert med generell prosessinformasjon gir det betydelig innsikt i anlegget og hvordan det presterer. Via kontrollere (PLS) fra Schneider Electric er all drift automatisert og tar seg derfor i utgangspunktet av seg selv. Med innsikten fra de enorme datamengdene fra Schneiders Electrics utstyr, får vannselskapets driftspersonell og eksperter en 360-graders oversikt for å optimalisere driften. Det hjelper også å identifisere feil og uregelmessigheter som krever en nærmere inspeksjon.
Helt i topp på den grønne fronten
VandCenter Syd, som leverer rent drikkevann til det meste av Odense og håndterer avløpsvann, er et av Danmarks største og eldste vann- og avløpsselskaper. I dag er det også et av de mest høyteknologiske vannrenseanleggene i verden. Dette skyldes dels den strenge reguleringen i Danmark, som skal sikre at de tar vare på grunnvannet i landet, men også fordi det er veldig store ambisjoner på Fyn om å støtte bærekraftig utvikling.
- Vi har vært på en reise, og vi har faktisk i dag som mål å bli energiprodusent, slik at vi genererer mer energi enn vi faktisk bruker. Vi ønsker å være helt i verdenstoppen når det gjelder å være energieffektive og bærekraftige, sier Anders Hjadstrup Hansen fra VandCenter Syd.
I Schneider Electric er de veldig glade for å kunne støtte Vandcenter Syds ambisjoner med en rekke løsninger fra ulike forretningsområder innen data og automasjon.
- Vi flytter ikke store mengder vann uten energi. Men du kan effektivisere energiforbruket. VandCenter Syd har svært høye ambisjoner, og vi bidrar gjerne til det med vår løsning, som sikrer at komponentene snakker sammen på tvers av prosesser og energiforsyning i vår EcoStruxure-løsning. Du kan nå følge veldig nøyaktig hvor energien brukes og på den måten anvende den på de riktige stedene og foreta nødvendige effektiviseringer av daglig drift, sier Peter Fuglsang, produktingeniør i Schneider Electric.
Løsningen
VandCenter Syd skal kontinuerlig flytte enorme mengder avløpsvann fra et prosessområde til et annet. Det krever store mengder energi i form av strøm, som via transformatorer omdanner spenningen til lavspenning, og som igjen distribueres til pumpene.
- Oppgradering av transformatorer og 10kv koblingsanlegg med ringkobling for bedre driftssikkerhet
- Nye spesialdesignede frekvensomformere med innebygd HTML 5 webserver, som kan animere pumpekurver for innsikt i optimalt driftspunkt.
- Aktive filtre som forbedrer energikvaliteten og sikrer stabil spenning i hele systemet.
- Nyeste effektbrytere hvor du kan overvåke energikvaliteten/spenningskvaliteten. I tillegg kan du bruke en mobilenhet til å lese ut årsaken til frakobling før du kobler til strømbryteren igjen 10 meter unna via mobilen. Dette optimerer personlig sikkerhet, som er et stort fokus på Vandcenter Syd.
- ePAC (Ethernet Programmable Application Controllers) som sikrer stabil drift med mulighet for maskinvare-endringer på nett og utskifting av IO-kort i RUN.
- Integrasjon av Profibus DP og PA.
- Alle tilkoblede EcoStruxure-enheter snakker med hverandre via ModbusTCP/IP og Ethernet IP.
- Kundefordeler.
Økt produktivitet
- Optimalisering av arbeidsflyt og driftskostnader gjennom blant annet fjernstyring
- Lavere energiforbruk blant annet gjennom visualisering
- Bedre kontroll på de enkelte komponentenes energiforbruk – og hvordan de samhandler
- Forbedret spenningskvalitet slik at komponenter og maskiner ikke blir ødelagt
- Høy oppetid på maskinene ved hjelp av fjernovervåking og redundans.