Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Ny nødstopp-knapp med LED-lys

Schneider Electric utvider sitt utvalg av trykknapper med Harmony XB5, en ny nødstopp med innebygd lys og ny merking med LED-ring.

Knappen er lettere å finne i nødsituasjoner, hvor en må stoppe raskt for så å tidligst mulig gjenopprette produksjonen. Det bidrar til å redusere nedetid til et minimum.

Uforutsette hendelser som krever nødstopp er nesten uunngåelige i enhver form for produksjon, og deres konsekvenser er i stor grad avhengig av hvor raskt maskinoperatører kan reagere på hendelsene:

- I noen tilfeller kan det være en utfordring å identifisere nødstopp - for eksempel i et mørkt miljø eller store, komplekse maskiner og prosessanlegg. Dette kan løses med Harmony XB5 nødstopp med innebygd LED-lys, forklarer Jesper Rasmussen, produktsjef for Harmony-serien hos Schneider Electric Norge.

Synlighet = minimal nedetid

Harmony XB5 nødstopp med integrert LED-lys fra Schneider Electric er utviklet for å minimere varigheten av nødstopp, og dermed redusere konsekvensene. Den lysende ringen rundt trykknappen, gjør nødstopp veldig lett å se - også fra siden og fra lengre avstander. 

- Jo raskere du stopper, jo raskere kan du løse problemet før det eskalerer til noe kostbart - og desto raskere kan du gjenoppta normal drift, sier Jesper Rasmussen.

Dobbelt indikatorlys og oppgraderingsmuligheter

Den nye Harmony XB5 nødstopp-knapp med lys er også utstyrt med et dobbelt indikatorlys som gjør det enkelt for operatøren å se gjeldende status for nødstopp.

I tillegg til de nye nødstoppene, har det også blitt lansert nødstoppskilt med innebygd LED-lys, som kan ettermonteres for å oppgradere eksisterende Harmony nødstopp.

Les mer om Harmony ndøstopp-knapp med LED-lys på nettsidene til Schneider Electric

Tilslutning til Wiztrusts blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com
Se pressemelding (pdf, 185 kb) Åpner i nytt vindu
Del denne siden:

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!