Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Nye arbeidslamper med den nyeste LED-teknologien og flere ekstra funksjoner.

Oslo, Norway

03/09/2023

Gode arbeidsforhold krever god belysning, og nå har både fagfolk og gjør-det-selv-entusiaster enda bedre muligheter til å velge riktig arbeidslampe. Schneider Electric har oppgradert Thorsman LED-arbeidslamper med fem nye varianter som skiller seg ut på flere måter.

Robuste og fleksible

Thorsman LED-arbeidslamper kjennetegnes av svært høy kvalitet og et unikt, robust og gjennomtenkt design med mange smarte funksjoner som forenkler arbeidet som skal utføres. Kort sagt, de er profflamper for både fagfolk og privatpersoner som ikke går på kompromiss med kvaliteten.

Arbeidslampene er designet for å brukes i praktisk talt alle miljøer - både innendørs og utendørs.
De er IP54 eller IP65 vanntette avhengig av varianten og godt beskyttet mot støt og slag med en IK08-klassifisering.

Enkel å plassere hvor som helst

Det justerbare festet og den unike patentbeskyttede stroppen gjør det enkelt å plassere lampen akkurat der den trengs, uavhengig om den er horisontal, vertikal, stående eller hengende - selv i trange områder. Det finnes også et justerbart teleskopstativ med festebjelke for arbeidsbelysningen i sortimentet, med justerbar høyde fra 1,4 til 3 meter. Det er mulig å plassere opptil to arbeidslamper på stativet.

I tillegg er Thorsman LED-arbeidslamper utstyrt med integrert kabelføring og klemmer for å feste kabelen slik at den er beskyttet under transport og oppbevaring.

De nye arbeidslampene bruker den nyeste LED-teknologien. Resultatet er en lang levetid på opptil
50 000 timer og høy energieffektivitet. Dette bidrar til at Thorsman arbeidslamper har en svært høy lysstyrke på hele 110 lumen per watt eller mer.

God arbeidsbelysning er svært viktig, og LED-teknologien utvikles kontinuerlig og gir nye muligheter. Våre nye LED-arbeidslamper gjenspeiler Schneider Electrics stadige fokus på å utvikle nye optimaliserte produkter som gjør arbeidsdagen for profesjonelle elektrikere og andre håndverkere enklere og mer effektiv", sier Carole Hamon, produktsjef hos Schneider Electric.

God fargegjengivelse og flere lysnivåer

Alle arbeidslampene gir en jevn belysning med god fargegjengivelse (CRI-verdi 80) og kan justeres i fem lysnivåer, det vil si 100, 75, 50, 25 og 10% lysstyrke. Dette sikrer at man får riktig lys for den spesifikke oppgaven.

Sortimentet består av fire varianter for 230 V-mating og en variant med oppladbart batteri:

• 18 W / 2100 lumen (el-nummer: 3205015)

• 35 W / 4000 lumen (el-nummer: 3205016)

• 55 W / 6800 lumen (el-nummer: 3205017)

• 75 W / 8500 lumen (el-nummer: 3205018)

• 35 W / 4000 lumen oppladbar, med en driftstid på mellom 2 og 8 timer per lading. Driftstiden varierer avhengig av valgt lysstyrke. (el-nummer: 3205019)

• Teleskopstativ med festebjelke, justerbar med justerbar høyde fra 1,4 til 3 meter (el-nummer: 3205014)

35, 55 og 75 W-variantene med strømforsyning har et innebygd el-uttak, slik at lampen også kan brukes som en forlengelse til annet utstyr. Med unntak av varianten 18 W / 2100 lumen har alle modellene også USB A- og C-uttak for lading av for eksempel mobiltelefoner, lommelykter, hodelykter, osv.

 

 

 

Tilslutning til Wiztopics blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com
Se pressemelding (pdf, 185 kb) Åpner i nytt vindu
Del denne siden:

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!