Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric har lansert IP- og NEMA-klassifiserte EcoStruxure™ mikrodatasentre i Europa

Oslo, Norge

05/08/2021

  • Robuste, forhåndsintegrerte edge computing-systemer dekker behovene til Industry 4.0-applikasjoner ved å gjøre IT mer pålitelig på fabrikkgulvet
  • Utformet for bruk i tøffe og eksterne industrielle IT-miljøer
  • Kan distribueres 20 % raskere enn tidligere modeller, samtidig som du sparer opptil 40 % i feltteknologikostnader

Oslo, 04.08.2021– Schneider Electric, ledende aktør innen digital transformasjon av energiledelse og automatisering, har kunngjort at EcoStruxure™ Micro Data Center R-serien for robuste innemiljøer nå er tilgjengelig i Europa. De nye IP- og NEMA-klassifiserte mikrodatasentrene tilbyr en robust og rask løsning som bidrar til å administrere edge computing-infrastruktur i utfordrende industri- og produksjonsmiljøer.

Etter hvert som flere industrielle operatører distribuerer Industry 4.0-teknologier for å øke produktiviteten, sikkerheten og automatiseringen, har mikrodatasentre blitt stadig viktigere for å håndtere alt fra konvergens av IT og OT til aktivering av IIoT-applikasjoner – noe som gjør IT på fabrikkgulvet mer pålitelig og enkelt å distribuere. Som en del av lanseringen blir seks nye modeller tilgjengelige i 16U-, 24U- og 42U-størrelser, for å gi fleksibilitet og skalerbarhet.

“Nå som Industry 4.0 og avanserte automatiseringsteknologier bidrar til å transformere industrielle miljøer, må IT distribueres nærmere bruksstedet, for å oppnå økt produktivitet og effektivitet,” sier Rob McKernan, direktør for Secure Power i Schneider Electric, Europa. “De nye IP- og NEMA-klassifiserte EcoStruxure Micro Data Center R-serieløsningene vil hjelpe industrielle produsenter og distributører i hele regionen med å utnytte fordelene ved økt ytelse og pålitelighet på fabrikkgulvet."

EcoStruxure mikrodatasenter-løsninger får industrielle systemer til markedet, mer effektivt og til en lavere pris
 

EcoStruxure mikrodatasenter-løsninger er konfigurerbare og forhåndspakkede med vedlagte racksystemer som inkluderer strøm, kjøling, sikkerhet og administrasjon. De kan gi en besparelse på 40 prosent i feltteknologiske kostnader, få systemer til å nå markedet 20 prosent raskere og redusere vedlikeholdskostnadene med syv prosent. Mikrodatasentre drar nytte av eksisterende infrastruktur og kan potensielt redusere kapitalutgiftene med 48 prosent sammenlignet med en tradisjonell løsning. Den nye R-serien forsterker disse fordelene og hjelper kundene med å løse problemer fordi den er:

 

  • Bygget for å tåle tøffe innemiljøer og applikasjoner med en kapslingsgrad på minst IP54 og NEMA 12. Industrielle kantmiljøer kan være utfordrende og har ofte høye nivåer av støv, fuktighet og store temperaturvariasjoner.
  • Administreres eksternt med Schneider Electrics portefølje av programvare og digitale tjenester når det er få eller ingen IT-ansatte på stedet. EcoStruxure IT er en åpen, leverandørnøytral plattform som gir brukerne styrke og fleksibilitet til å administrere kritisk infrastruktur på egen hånd, sammen med en partner eller ved hjelp av Schneider Electrics’ serviceteknikere, som kan administrere ressursene for dem.
  • Utstyrt med sikkerhetsfunksjoner, for eksempel tilgangskontroll, inntrengingsdeteksjon og sikkerhetskamera som gjør at det kan brukes på usikrede steder.
  • Kan standardisere designet ditt for flere miljøer med en alt-i-ett-løsning, som er enklere å distribuere og vedlikeholde enn et sett med ulike systemer.

Lær mer om EcoStruxure Micro Data Center R-serien

Du kan få den nye R-serien fra mySchneider IT Solutions Partners og salgsrepresentanter fra Schneider Electric Besøk denne siden for å få mer informasjon om Schneider Electrics nye IP- og NEMA-klassifiserte EcoStruxure Micro Data Center R-serie for robuste innemiljøer.

 

Hva er industriell edge computing?

Hvis industrielle operatører skal dra nytte av fordelene med økt automatisering, kan de ikke satse på at sky-teknologi alene skal gi den robustheten og hastigheten som kreves for å benytte kunstig intelligens, maskinlæring og andre Industry 4.0-teknologier. Lokale kantdatasentre er IT-infrastrukturkabinetter/-områder/-anlegg som distribueres geografisk til utkantene av nettverket. I industrielle miljøer, for eksempel et produksjonsanlegg eller et distribusjonssenter, kalles dette programmet "industriell edge computing". Analytikere har vist at edge-Computing stadig blir viktigere.

 

Pressekontakt for Secure Power i Schneider Electric Norge: Silje Bekkevold / +47 92 45 35 44 / siljehelene.bekkevold@se.com

Norway

Tilslutning til Wiztopics blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com

Nettleseren din er utdatert og har kjente sikkerhetsproblemer. Det kan også hende at den ikke viser alle funksjonene på dette nettstedet eller andre nettsteder. Oppgrader nettleseren for å få tilgang til alle funksjonene på dette nettstedet. Nyeste versjon av Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge anbefales for optimal funksjonalitet.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!