Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Schneider Electric og WAGO lanserer CYB-AD-adapter for rask og effektiv installasjon.

Oslo, Norway

08/09/2023

Schneider Electric har, i samarbeid med WAGO, utviklet CYB-AD-adapteren, en innovativ løsning for elektrisk-, data- og multimedieinstallasjon som fungerer utmerket i Schneider Electrics installasjonssystem og reduserer antall tilkoblingspunkter.

CYB-AD-adapteren er en del av Schneider Electrics nye installasjonsløsning og er spesielt designet for å passe perfekt med Thorsman F80-systemet TEK og INKA. Med CYB-AD-adapteren blir installasjonen enklere og jevnere, og det sparer tid og ressurser. Det brukervennlige designet og den store fleksibiliteten gjør adapteren egnet for både renoveringsprosjekter og nybygg.

Det er flere fordeler med CYB-AD-adapteren. Den er utstyrt med smarte funksjoner som forenkler installasjonen. I tillegg tilbyr den en mykt formet kanal med mange varianter, noe som gjør den til et egnet verktøy som forenkler arbeidet for installatøren.

 – Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vårt med WAGO og lanseringen av CYB-AD-adapteren. Dette er en innovativ løsning som virkelig forenkler for installatører og bidrar til raskere og mer effektive installasjoner. Sammen med Thorsman F80-systemet vårt, INKA og TEK, kan vi tilby en komplett installasjonsløsning som møter kundenes behov," sier Maria Bergman Kosinski, produktsjef hos Schneider Electric Norge AS.

Se CYB-AD-adapteren her

Les mer om våre ulike installajsonskanaler her

Tilslutning til Wiztopics blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com
Se pressemelding (pdf, 185 kb) Åpner i nytt vindu
Del denne siden:

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!