Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Schneider Electric Thorsman F80 TEK kanalsystem – nå endelig i svart!

Oslo, Norway

02/10/2023

Det anerkjente Thorsman F80 TEK kanalsystemet fås nå endelig med en svart overflate.
Den passer veldig godt inn i moderne miljøer, og den voksende trenden med sort installasjonsmateriell og lysarmaturer. 

- TEK-kanalsystemet er nøye konstruert for å sikre god holdbarhet. Den svarte utgaven beholder alle egenskapene som har gjort Thorsman-produkter til en favoritt blant profesjonelle, inkludert solid konstruksjon og elegant tilkoblingsdistribusjon, sier Maria Bergman, Offer Manager installasjonssystemer i Schneider Electric Norge AS.

- TEK i sort er en stilren og moderne løsning for å få elektrisitet, data og multimedia inn i kontor og andre offentlige miljø via tak, vegger og gulv. Kanalsystemet består av et bredt spekter av produkter som muliggjør løsninger for alle typer installasjoner, tilføyer Bergman.

Throsman kanaler er dessuten fremtidssikre med sine c/c 60 standard enheter som monteres enkelt med en tilpasset boks (Mib).

Fordeler:

  • Tidsbesparede:
    Med Thorsman TEK-kanaler har installasjonen aldri vært raskere eller enklere. Systemet har innovative snap-on-kontakter og kontakter, noe som reduserer monteringstiden og sikrer sikker passform. Bruk den nye Wago-adapteren for maksimal tidsbesparelse. 
  • Fleksibilitet og Allsidighet:
    Thorsman TEK leverer solide, fleksible og imponerende installasjoner, selv i krevende rom med mange hindringer. Med sitt omfattende utvalg av tilbehør, gir det deg muligheten til å spare tid og krefter, samtidig som det tilbyr skalerbare løsninger for ulike bruksområder. 
  • Elegant Estetikk:
    Den nye svarte versjonen tilfører et raffinert preg til ethvert rom, og er dermed det ideelle valget for installasjoner der estetikk spiller en viktig rolle.

Les mer om våre installasjonssystemer

Tilslutning til Wiztopics blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com
Se pressemelding (pdf, 185 kb) Åpner i nytt vindu
Del denne siden:

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!