Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Nordens mest solgte installasjonsmaterialserie fås nå med hurtigklemmer. Exxact med hurtigklemmer er enklere og tryggere å installere med konisk ledningsinnføring. De er grundig testet og godkjent i samarbeid med installatører.

- Man trenger verken å skru, trykke, åpne eller lukke noe. Man må kun føre ledningen inn i klemmen for at den skal være trygt festet, forklarer Offer Manager Emma Bekkevold. 

Hurtigklemmer inneholder L- og N-klemmer samt 2 jordklemmer. I tillegg til disse har Exxact hurtigklemmen 2 nøytrale terminaler som er markert med X. Disse brukes dersom det er behov for å koble til ledninger som ikke brukes til selve uttaket; for eksempel en lampe som har ledninger som passerer uttaket. X-terminalene kan også benyttes som plassbesparende alternativ til løse koblingsklemmer. 

- Koniske inngangshull gjør det lett å koble til ledningene. Det er også enkelt å fjerne tilkoblede ledninger med utløser-spaker for både brytere og stikkontakter. Er det behov for å ta ut ledningen igjen, trenger man kun å trykke inn knappen på hurtigklemmen, og ledningen vil da løsne, avslutter Emma Bekkevold. 

Exxact produktspekteret som blir utstyrt med de nye hurtigklemmene, omfatter 12 ulike brytere, 14 ulike IP21 stikkontakter og fire IP44- stikkontakter i fargene hvitt og antrasitt. 

De to ulike hurtigklemmene i Exxact serien: den til venstre er for bryter og den til høyre er for stikkontakt. Begge er basert på samme konsept. 

Elnummer: 
1475403-08, 1475416-17, 1475427-30, 1502544, 1502546-58, 1502545, 1502559, 1513191-92 

Les mer om produktene her

Norway

Tilslutning til Wiztopics blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com

Nettleseren din er utdatert og har kjente sikkerhetsproblemer. Det kan også hende at den ikke viser alle funksjonene på dette nettstedet eller andre nettsteder. Oppgrader nettleseren for å få tilgang til alle funksjonene på dette nettstedet. Nyeste versjon av Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge anbefales for optimal funksjonalitet.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!