Merkene våre

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Unngår «falske brannalarmer» med digital løsning

Kundehistorie | Scandic Ishavshotel Tromsø

16/12/2022

Scandic Ishavshotel i Tromsø er «frem i skoa» når det gjelder digitalisering av den tekniske driften. Nylig installerte de også digital overvåking og styring av brannalarmsystemet i bygget.

Se video om Fire Expert på Scandic Ishavshotel

– Alt som kan styres med data, skal styres med data, sier hotellets teknisk leder, Trond Erik Grådal. Nå har han digitalisert overvåkingen av brannalarmsystemet i bygget, ved hjelp av ei ny online-løsning fra Schneider Electric.

– Sikkerheten for våre gjester står selvfølgelig helt sentralt, og med løsningen «EcoStruxure Fire Expert» fra Schneider Electric, får vi full oversikt over brannalarmsystemet i bygget, sier teknisk leder, Trond Erik Grådal. Systemet er basert på en skyløsning som gir enkel og sikker tilgang til branninformasjon, uansett hvor du er.

Uønska brannalarm skaper uro

Uønska alarmer er et utbredt problem i mange bygg. Dette er rett og slett alarmer som går fordi anlegget oppfatter noe som brann, selv om det ikke er en faktisk brann. Årsaken kan være feil i systemet eller for eksempel matos og støv i rommet. –Dette skaper jo unødvendig uro og stress for gjester og ansatte. Enhver alarm må håndteres, enten den er reell eller ikke. Tidligere måtte vi kalle ut en mann, og det kostet tre timer.

Med den nye online-løsninga kan jeg koble ut en detektor fra egen mobil, uansett hvor jeg befinner meg. Gjesten bytter rom, og vi ordner feilen neste dag, så det er klart det er besparelser – både i frustrasjon og tid, sier Grådal.

Med en times opplæring blir du nesten «superbruker». Systemet gir god visuell oversikt, og resepsjonen mottar varsel dersom noe bør undersøkes nærmere.

Enkelt å bruke

– Jeg falt umiddelbart for enkelheten i løsninga. Med et tastetrykk var vi tilkoblet, det fantes ikke behov for ekstra installasjon og utstyr.

I tillegg er brukergrensesnittet veldig godt lagt opp. Med en times opplæring blir du nesten «superbruker». Systemet gir god visuell oversikt, og resepsjonen mottar varsel dersom noe bør undersøkes nærmere. Dette er spesielt kjekt i helger og høytider, hvor driftspersonalet ikke er tilstede døgnet rundt, sier Grådal.

Se video om Fire Expert på Scandic Ishavshotel

I forkant med nødvendig vedlikehold

Tidligere måtte hotellet inspisere brannanlegget manuelt.  Med «Fire Expert» får de beskjed dersom en detektor har samlet for mye støv, eller dersom systemet oppdager andre feil og mangler. Slik kan de være i forkant og utbedre, før uønsket alarm oppstår.

Også når det gjelder service på anlegget er det mye å hente: – Vår servicepartner JM Hansen kan logge seg inn på systemet før besøk, og få full oversikt over sykdomsbildet på sentralene våre. På den måten kan de ta med seg riktig verktøy og utstyr og fikse alt som trengs, allerede ved første besøk.

Jeg har et motto som sier at alt som kan styres med data, skal styres med data! Vi sparer rett og slett veldig mye tid og ressurser ved å digitalisere den tekniske driften.

eyw60osc9f-phpp6qnuz

Karianne Bjerknes fra Schneider Electric mener at svært mange bygg og anlegg vil ha stor nytte av  online-løsningen «EcoStruxure Fire Expert»

Gir økt effektivitet og trygghet

Karianne Bjerknes, leder for Brann & Sikkerhet i Schneider Electric, støtter Grådal i at det er mye å hente på digitalisering:

– Både større og mindre eiendomsselskaper vil kunne dra nytte av vår Fire Expert-løsning.

Det samme gjelder for kommuner med flere lokasjoner. Først og fremst kan man redusere unødvendig uttrykning og kjøring mellom lokasjonene. Kommuner med ambulerende løsning på drift, vil få en ekstra trygghet. Brukervennligheten er betydelig bedre enn ved en tradisjonell brannsentral. Dette gjør at informasjon om brannalarmsystemet bli tilgjengelig for alle som er på jobb. Om du for eksempel er sykepleier på nattevakt, så gir det en ekstra trygghet og kunne sjekke at brannalarmsystemet i bygget er i orden, sier Bjerknes.

Brukervennligheten er betydelig bedre enn ved en tradisjonell brannsentral. Dette gjør at informasjon om brannalarmsystemet bli tilgjengelig for alle som er på jobb.

 

Mer info på vår webside / Kontakt oss

Pressekontakt  |  Silje Bekkevold, Digital Energy Division

Tlf.: 924 53 544, siljehelene.bekkevold@se.com

Tilslutning til Wiztrusts blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com
Se pressemelding (pdf, 185 kb) Åpner i nytt vindu
Del denne siden:

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!