Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
How long can the motor leads be on a ATV212 S-flex Drive?
Issue:
Motor leads length on a ATV212 S-flex

Product Line:
ATV212

Environment:
Motor Wiring

Cause:
n/a

Resolution:
The longer the cable, the greater the capacitance. Cable lengths greater than 164 ft (50 m) may appear as a ground fault condition to the drive.  For installations where cable capacitances may be a problem, a reactor or motor protection filter can be installed between the drive and the motor.

The S-Flex is not intended to be used where extremely long output cable runs are required.  Maximum output cable length for standard duty motors should be limited to 100 m (328 ft).  For applications exceeding this cable length, consult the Drives Application Engineer.


Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.