Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
How to Add, Modify, or Remove a Connected Access Point in SFT850.

How to add a connected access point:
1. In the tree view, select either the SCL root element, of the Communication section, or a Subnet element.
2. In the menu bar or in the contextual menu, click Add > Connected Access Point.
3. Set the IED identification and Address parameters according to the settings you need.
4. Click OK to validate the operation

How to modify a connected access point:
1. Select a Connected Access Point in the tree view.
2. In the property view, select an attribute and click Modify in the contextual menu. A dialog box opens, displaying a table with the attribute and their values.
3. Click the Attribute Value column fields to modify them.
4. Click OK to validate the operation.

How to Remove a connected access point:
1.Select in the tree view the connected access point you want to remove.
2. In the menu bar or in the contextual menu, click Edit > Delete or press the DEL key.
a. The connected access point is removed from its sub-network. If there are no other connected access points, the subnet is automatically removed from the SCL configuration.
b. The undo function can be used to go back to the previous state.

Schneider Electric Norway

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.