Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
Illumination power for XVBL35 ?

Goals and Symptoms

Illumination power for XVBL35 ?

Facts and Changes

XVBL35

Causes and Fixes

The illumination power (flux) of the LED bulb included in XVBL illuminated beacons with steady light as well as integral flashing light) is 17,7 lumens for the orange colour.


Legacy KB System (APS) Data: RESL197911 V1.0, Originally authored by LaBe on 02/27/2009, Last Edited by LaBe on 02/27/2009
Related ranges: Harmony XVB

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.