Goals and Symptoms
How long does the biometric switch keeps the storaged records without power alimentation ?
Facts and Changes
Biometric key switch
XB5S
Causes and Fixes
The records are stored in a flash memory. It is comparable to an USB key. There is no battery. It can keep the records for more than a year.
Legacy KB System (APS) Data: RESL197914 V1.0, Originally authored by LaBe on 02/27/2009, Last Edited by LaBe on 02/27/2009
Related ranges: Harmony XB5
Publisert for: Schneider Electric Norway
Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.