Issue
Firmware version required to enable the Waveshape Alarm
Product Line
CM4000 Series meters
Environment
Enabling the Waveshape Alarm from CM4xxx series meters
Resolution
It is necessary to have CM4xxx series meter firmware version 12.43 or later to enable Waveshape Alarm.
The latest firmware release and procedure of upgrading firmware on a CM4xxx can be accessed from the following KB: FA237920
Publisert for: Schneider Electric Norway


Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.