Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
Internet Explorer cannot display the webpage" or "The page cannot be displayed" when browsing to the Powerlogic Scada Webclient.

When the user tries to access the webclient on the server he will get the following error:

Internet Explorer cannot display the webpage

OR

The page cannot be displayed

There are no other errors in Windows event viewer.

IE Error
textCause

HTTP Keep-Alives are disabled in Internet Information Services (IIS)


Resolution


"Enable HTTP Keep-Alives" must to be checked in IIS

For IIS6:
1. Open IIS. Start>Control Panel>Administrative Tools>Internet Information Services (IIS) Manager.
2. Expand Web Sites
3. Right-click on Default Web Site (Server operating systems only)
4. Select Properties
5. On the Web Site tab, check "Enable HTTP Keep-Alives"
6. Click Apply and OK
7. Rerun the webclient.
Default Web Settings

For IIS7:
1. Start>Run, type INETMGR, press Enter
2. Click on the Web Site (Default Web Site in our case)
3. In the Features View, double click HTTP Response Headers
4. Click on Set Common Headers… in Actions panel OR Right click in the HTTP Response Headers Feature Page and click Set Common Headers…


HTTP response

5. Check the Enable HTTP Keep-Alive if it is not already enabled.


Set Common HTTP

6. Click OK
7. Rerun the webclient.

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.