Issue
Customer wants to know what the firmware versions of the ION 8600 are, and the difference between the A, B, and C models.
Resolution
Refer to page 8 (the final page) in the ION 8600 attached brochure.
For more information on ION 8600 firmware, please navigate to ION8600 | Schneider Electric (se.com).
Publisert for: Schneider Electric Norway


Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.