Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

What is the Duty Cycle rating of the KYZ Output on the Input Output Module (IOM) for the Series 2000 Circuit Monitor?

Issue
Customer cannot find documentation on the CM2000 KYZ output information in the documentation.
Product Line
CM2000

Environment
KYZ output
Cause
The customer is looking for the specifications of the KYZ output on the CM2000 meter

Resolution
The KYZ output on an IOM is a solid state output with a 50% duty cycle rating.

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:
  • Produktdokumentasjon
  • Nedlasting av programvare
  • Produktvelger
  • Erstatningsprodukter og utskiftning
  • Kundesenter og support
  • Finn kontorene våre
  • Motta et pristilbud
  • Hvor kan du kjøpe produktet?
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Vår profil
  • Rapporter et pliktbrudd
  • Tilgjengelighet
  • Presserom
  • Investorer
  • EcoStruxure
  • Jobbsøk
  • Blogg
  • Personvernerklæring
  • Om informasjonskapsler
  • Vilkår for bruk
  • Change your cookie settings