Using TM2 modules with the M221
Product line:
TM221
Environment:
EcoStruxure Machine Expert Basic (formally SoMachine Basic)
Cause:
Twido obsolete and replacement is the M221
Resolution:
Yes, but the TM2 modules have to be mounted after any TM3 modules if TM3 modules are used.
Publisert for: Schneider Electric Norway


Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.