Impact:
Web reporter is no longer functional in Chrome (and soon to be FireFox) due to Reporters use of the deprecated Dialog window logic. This affects 7.2.3 obviously, but more importantly this has just gone live in the field for users using Chrome on PME 7.2.0+. There may be a delay, as not all users "auto-update" chrome daily.
Once Chrome updates, users cannot perform the following in Web Reporter:
- Generate new reports that require inputs
- Select Sources/Measurements
- Open any custom report dialog (i.e. Rate Configuration, EN50160 Inputs, etc)
- Upload report packs/reports
- Save/manage reports
- Configure subscriptions
Once Chrome updates, users can perform the following in Web Reporter:
- Run previously saved reports (but cannot make any setting changes
See attached document for instructions on how to work around this problem.
Publisert for: Schneider Electric Norway
Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.