Modfiying a grouped object is very tedious if we have to ungroup it first, make the changes to the individual objects and then regroup.
Product Line:
Vijeo Designer (all versions)
Resolution:
In Vijeo Designer, you don't need to ungroup Grouped Objects in order to modify them. To work with the individual objects of a grouped object, you can make use of the Graphics List tab of the Feedback Zone Window. In this Graphics List tab, you can expand each grouped object to show its sub-objects. Choose the exact object you wish you modify and change its settings as desired.
Publisert for: Schneider Electric Norway






Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.