Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
Are the PM5000's registers saved as most significant or least significant register?

Issue
Are the PM5000's registers saved as most significant or least significant register?

Product Line
PM5000 series meters (PM5100, PM5300, PM5500)

Environment
Modbus register reading program

Cause
When reading Modbus registers for a PM5000-series meter, the Modbus register read program may require that the data type be specified as Most or Least Significant Register for 32-bit or 64-bit registers.
For 16-bit registers, this may change to Most Significant or Least Significant Bit. The customer may also ask if the registers are big endian or little endian.

Resolution
PM5000 meters store data in the Most Significant Register format (Big Endian).
This means that the largest number gets stored in the smallest address.

Example:
Say that a number (123,456,789) is stored across three addresses (101, 102, 103).
If this data is stored as big endian (most significant bit/register), the largest number will get stored in the smallest address.

Big Endian (Most Significant Bit/Register)

Address

Value

101

123

102

456

103

789



If this data as stored as little endian (least significant bit/register), the largest number will get stored in the largest address.

Little Endian (Least Significant Bit/Register)

Address

Value

101

789

102

456

103

123

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.