Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
Where is the configuration file saved in your computer when you export a configuration file from G200 ?
When we export a configuration file from G200, it will be saved in the location,‘C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Easergy Configurator for Serial Port\’ ; if you use a windows 7 system.
File will be saaved as "Flite.CFG".

Schneider Electric Norway

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.