Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
Differences between Firmaware version 03.05.03 and 03.03.11
1. In setup, Unit ID range editable is changed from 1 to 247, instead of 1 to 255, as Modbus standard.
2. Default baud rate is changed to 19200 bps, instead of 9600 bps as Schneider standard, lower baud rate removed 1200 and 2400
3. Load bar color is changed to Amber, Green and RED
4. Energy Overflow parameter 2 more options added 1 & 2
a. Wh E   => Integrator reset based on only Wh overflow
b. VAh E => Integrator reset based on only VAh overflow
c. Wh      => Integrator reset based on either Wh or Run hours whichever reach max value
d. VAh    => Integrator reset based on either VAh or Run hours whichever reach max value
5. In setup, Float byte sequence option added
6. Model number detection using modbus, 16bit register, address: 304 (refer register Map)
7. Read Device identification using modbus (FC 0x2B/0x0E) (refer register Map)

Schneider Electric Norway

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.