{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Søk etter nøkkelord, eller still et spørsmål","searchBtn":"Søk","error":"Skriv inn et søkeord"}}
{}

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nei","feedback":{"title":"Hva kan vi gjøre for å bli bedre?"},"submitButton":"Send inn","successMessage":"Takk for din tilbakemelding","title":"Var dette nyttig?","feedbackPercentLabel":"av personer syntes dette var nyttig","captcha":{"error":"Huk av i boksen"}}}
Søk i ofte stilte spørsmål (FAQ)

Can the HMISCU controllers be used without the display?

Issue:
Can the HMISCU controllers be used without the display?

Product Line:
HMISBC, HMISAC, HMISCU8B5, HMISCU6B5, HMISCU8A5, HMISCU6A5

Environment:


Cause:


Resolution:
That is not possible, the HMISCU controller requires a front display to function properly.
 
Finn ut mer
Rekkevidde:
Magelis SCU
Finn ut mer
Rekkevidde:
Magelis SCU