How many devices can an Ecoreach project support?
We recommend to have 15-20 devices in an Ecoreach Project. If there are multiple switchboards in a project, it is advisable to create one project per switchboard.
Publisert for: Schneider Electric Norway
Trenger du hjelp?
Produktvelger
Velg riktige produkt og kompatibelt tilbehør raskt og enkelt.
Be om tilbud
Start din salgsforespørsel online, og vi vil kontakte deg.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Hjelpesenter
Finn alle nødvendige supportressurser samlet på ett sted.