Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
How do I access the embedded web page on an ATV630 drive?
Issue:
Embedded web page in an ATV630

Product Line:
ATV600 process drive including:
ATV630, ATV650, ATV660, ATV680 and APM drives

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
To connect to the embedded web page on the ATV6xx drive, you must first enter an IP address in the drive.  You may also need to enter a Subnet Mask and Gateway address per the network requirements.  Then power cycle the drive.
Connect via an ethernet cable from PC to drive. Open your web browser, then type the drives IP address in your browser. On the log in page if you have version 1.4 or lower, the ID & password are both admin. If your drive is V1.5 or higher, the ID is admin, and the password is found under Menu 8.7 in the drive.

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.