Can the Altivar Process Drive be programmed to use Preset Speed when also using PID Control?
Product line:
Altivar Process, ATV630, ATV930
Environment:
all
Cause:
Preset does not have priority over the PID function on Channel 1.
Resolution:
The PID loop won't acknowledge a preset speed on the same channel. Use a Digital input programmed for PID Auto/Manual to take it out of PID. Then you can turn on a preset speed.
You can set the same Digital Input to both functions if his Access Level is set to Expert.
Publisert for: Schneider Electric Norway




Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.